This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:我需要一张具有物理长度的工程图。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7951, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510442/afe7950evm-i-want-a-drawing-with-physical-lengths

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7951

工具/软件:

你好


我想知道 AFE7951 EVM 的物理长度。
我想知道 EVM 的宽度、高度和厚度。 请将图纸与上面写的物理长度共享。


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关电路板尺寸、请参阅下方链接的 e2e 帖子。

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1508345/afe7950evm-pcba-total-dimensions 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能告诉我 AFE7950EVM 的厚度尺寸吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想收到 AFE7950EVM 的步骤文件。 我上次收到的步骤文件确认是另一个 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道用于信号输入/输出、电源等的端口的位置

    时间安排被耽误了很多。。。

    如果您能快速回答我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有当前 AFE7950EVM 的步骤文件。 我认为另一篇文章中的一个参考文献适用于另一个版本的 EVM。  

    是否有需要 STEP 文件的具体原因? 其余的板级配置文件可从下面链接的 AFE79xx 安全文件夹中下载。 此文件夹还将包含最新的数据表。  

    https://www.ti.com/secureresources/ 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想做一个 JIG。 要制作夹具、我需要厚度信息和孔信息(例如考虑后部零件的高度)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该信息应包含在安全文件夹中的板级配置文件中。

    此致、

    David Chaparro