This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:HDC2010 适用于寒冷气候条件下的室外温度监测

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC2022, HDC2010, HDC3021, HDC2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526557/hdc2010-suitability-of-hdc2010-for-outdoor-temperature-monitoring-in-cold-climates

器件型号:HDC2010
主题中讨论的其他器件: HDC3021HDC2021、HDC3022、HDC2022

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在评估 HDC2010YPAR 湿度和温度传感器、用于环境监测应用、涉及测量美国室外小型静止水体的温度。

遇到的环境影响 低于零的温度 特别是在冬季(在某些地区低至–30°C 或更低)。 传感器将放置在 IP 级保护外壳内、带有通气膜、以便进行空气交换、同时保护其免受水和碎屑的影响。

考虑到这一点、我想确认以下几点:

  1. HDC2010 在低环境温度(低至–30°C) 下)下持续使用时、是否完全可靠和准确?

  2. 长期室外部署是否有任何考虑因素或限制(例如冷凝效应,外壳设计)?

  3. 是否建议启用 加热器功能 来提高稳定性?

  4. 在该用例中、是否有任何推荐的保形涂层或外壳设置可更大限度地延长传感器寿命和读数精度?

此外、我们还欢迎您提出任何有关室外坚固型部署的其他建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、

    HDC2010 肯定会运行并报告低至–30C 的 RH、但我们不能保证 RH 精度如此低。 实际上、低于 0C 霜点成为相关点、而不是露点。 这两者相似但略有不同、并随着温度的下降而分散化。 但是、HDC2010 将继续使用露点进行其内部 RH 计算、因此不准确性会增加。 我们从未在如此低的温度下测试过任何湿度传感器、因此我无法说其性能如何。

    由于它位于通风口上带有保护膜的外壳中、因此我不担心在此应用中使用 HDC2010。 通常、我们不建议在冷凝环境中使用 HDC2010、因为水会有进入传感器下方并发生电气短路的风险、但如果没有水进入、则可以使用。

    我不会以这种方式使用加热器。 对于湿度传感器、PCB 和外壳设计的主要目标是使 HDC 的结温尽可能与环境温度匹配。 这是因为、为了更好地检测 RH、我们需要尽可能接近地检测环境空气温度。 激活加热器将显著提高结温、从而将 HDC2010 的测量值与真实的环境值完全解耦。 我会在持续高湿度的环境中使用加热器来烘烤多余的水蒸汽、随着时间的推移、可能导致 RH 误差。

    我们有一个应用手册讨论了不同的外壳设计: 优化湿度传感器的布局和布线。 这里提供了一些有关如何设计外壳的有用示例。 如果您想使用保形涂层、我可以使用 HDC2021 或 HDC3021。 这些器件附带一个可移除的聚酰亚胺胶带盖、使传感器能够与保形涂层一同使用、然后在涂层固化后去除胶带。 这使得传感器腔体能够暴露在空气中、电路板上的其他所有东西都已被涂层。 您肯定不希望用保形涂层覆盖传感器腔体或聚合物、这会阻止水蒸汽进入传感器、并在固化过程中可能导致 RH 误差。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    非常感谢您提供详细且富有洞察力的响应。

    我现在了解了低于零温度下 RH 精度的限制、以及与传感器下冷凝相关的风险。 您解释加热器对结温的影响及其在长期高湿环境中的作用特别有用。

    考虑到 HDC2010 未以低于 0°C 的 RH 精度进行表征、而我们的应用涉及该精度 在寒冷的美国气候下持续暴露于户外 ,我想问你的建议:

    Point rightμ s  请您推荐 TI 的替代湿度和温度传感器 (或合作伙伴器件):

    • 在亚零温度下(例如,–30°C 及以下)精确

    • 适合 露天环境

    • 在易发生冷凝或接近冰点的条件下具有可靠性

    • 理想情况下具有低功耗、因为该应用可由电池供电

    • 与保护外壳兼容(也可与保形涂层工艺兼容)

    如果是 HDC2021 或 HDC3021 如您所述、如您所述、如果有任何特定器件型号或文档链接支持它们在恶劣的室外或冷链应用中使用、我将不胜感激。

    再次感谢您的持续支持!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、

    HDC2022 和 HDC3022 是室外使用的不错选择、因为它们具有不可拆卸的 PTFE 滤膜、可防止传感器区域灰尘和水。 但是、从性能的角度来看、HDC2010 都不比 HDC2010 更适合亚零湿度测量。 如果您打算正式着衣、HDC3021 是您的理想选择。 可拆卸的胶带盖将保护其免受保形涂层的影响。 为帮助解决潜在的冷凝事件、您可以在安装 PCB 时使 HDC3021 与地面垂直、从而使水滴从表面滚落、而不是放在顶部。 遗憾的是、TI 没有–30C 精度的湿度传感器。  

    此致

    -亚历克斯·汤普森