This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:能否仅使用.cfg 文件围绕 Y 轴重新配置传感器方向?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526817/iwr6843aop-can-i-reconfigure-an-sensor-orientation-using-only-the-cfg-file-around-y-axis

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

大家好:

我正在使用 3D 人员跟踪演示 我需要旋转 毫米波传感器 由于硬件限制、外壳具有固定方向、并且传感器已相应地安装。

在原始示例中、传感器放置在 A 处 高度为 2 米 、与 Elevation15 度倾斜 。 使用的坐标系假定:

  • Z 轴=垂直(高度)

  • X 轴=左/右

  • Y 轴=向前/向后

在我的例子中、我身体上有 绕 Y 轴旋转传感器 、这意味着:

  • Y 轴保持不变

  • X 轴和 Z 轴有效交换

    • 现在、 X =高度

    • Z =左/右

3D 跟踪人员演示的原始配置

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
lowPower 0 0
profileCfg 0 60.75 30.00 25.00 59.10 394758 0 54.71 1 96 2950.00 2 1 36 
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 96 0 55.00 1 0
dynamicRACfarCfg -1 4 4 2 2 8 12 4 12 5.00 8.00 0.40 1 1
staticRACfarCfg -1 6 2 2 2 8 8 6 4 8.00 15.00 0.30 0 0
dynamicRangeAngleCfg -1 0.75 0.0010 1 0
dynamic2DAngleCfg -1 3.0 0.0300 1 0 1 0.30 0.85 8.00
staticRangeAngleCfg -1 0 8 8
antGeometry0 -1 -1 0 0 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0
antGeometry1 -1 0 -1 0 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2
antPhaseRot 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
fovCfg -1 70.0 70.0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
staticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
boundaryBox -4 4 0 8 0 3
sensorPosition 2 0 15
gatingParam 3 2 2 3 4
stateParam 3 3 12 500 5 6000
allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20
maxAcceleration 0.1 0.1 0.1
trackingCfg 1 2 800 30 46 96 55
presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
sensorStart


我的问题:

  1. 如何修改该.cfg文件以补偿传感器的这种旋转?

  2. 以下更改是否正确或充分?

我正在考虑的调整示例:


# Original
sensorPosition 2 0 15

# Proposed (after rotation around Y)
sensorPosition 0 15 0

由于sensorPosition使用传感器的内部坐标系、我假设H(高度)最初是 z 位置—但旋转后、Z 不再是高度。 因此:

  • H = 0sensorPosition由于 Z 上不再定义高度、我应该删除或设置?

  • 我的假设是否正确?

我相信我也需要 交换 X 和 Z 对于所有边界框设置:

# Original
staticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
boundaryBox -4 4 0 8 0 3
presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3

最后、该旋转是否会影响任何其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信您将需要在软件中添加这种旋转、不幸的是、不是在配置文件中添加。 在通过跟踪器逻辑之前、您需要通过一个与 90 度倾斜相对应的旋转矩阵来传递 XYZ 坐标。

    您可以尝试更改 antGeometry0 和 antGeometry1 命令以与此旋转相对应、但我不确定这是否可行。

    此致、

    Nate