This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:2X 级联演示软件需要 CLI 源文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520779/awr2243-2x-cas-evm-need-cli-source-files-for-the-2x-cascaded-demo-software

器件型号:AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题:AWR2243 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在尝试从 Radar Toolbox 文件夹“C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\mmwave_2_chip_cascade“中运行 CCS 构建的演示软件

我认为 demo chirp_configs 命令如   mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02 的用户指南中所定义。 但是、SDK 用户指南和雷达工具箱中的 demo chirp_configs 之间有多个命令语法不匹配。

问题:

1.其中可以找到演示线性调频脉冲配置所用命令语法的说明、尤其是 frameCfg 和 channelCfg 命令。

2.另外、我要查找 mmwave_2_chip_cascade 演示软件的 cli_mmwave.c 文件以查找有关 CLI 命令的更多信息。 使用 SDK 4.4.1.2 中的 cli_mmwave.c 文件时、它会成功编译工程、但无法运行演示配置文件。

谢谢

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CLI 在 Radar Toolbox 版本中实现

    \radar_toolbox_3_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\mmwave_2_chip_casad\ti\awr2243\ti\demo\am273x\mmw\mss\mmw_cli.c src

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

      在任何 radar_toolbox 中、我都没有看到 frameCfg 和 channelCfg 等命令在 mmw_cli.c 文件中。 它们似乎是库“radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\mmwave_2_chip_casad\awr2243\ti\utils\cli\lib"<xmt-block0>“ src 的一部分、请确认。 如果正确、是否可以获取这些 src 文件?

    此致

    Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间

    所需的 SDK 中包含 CLI src 代码。 请参阅用户指南

    radar_toolbox_3_10_00_05/source/ti/examples/automotive_adas_and_Parking/mmwave_2_chip_casplace/docs/adc Two_Chip_Cascade_user_guide.html

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_00_01\ti\utils\cli

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间

    所需的 SDK 中包含 CLI src 代码。 请参阅用户指南

    radar_toolbox_3_10_00_05/source/ti/examples/automotive_adas_and_Parking/mmwave_2_chip_casplace/docs/adc Two_Chip_Cascade_user_guide.html

    谢谢你
    Cesar