工具/软件:
你好。
我正尝试通过 SPI 发送雷达立方体数据。
SPI 时钟速度为 10MHz、帧速率为 200ms。(不能更改)
雷达立方体的总大小为 98k 字节。
我想创建两个缓冲区,一个用于保存立方体数据,另一个用于发送立方体数据(双缓冲)。
但是,如果我做两个立方体缓冲区 (98k*2 ),编译错误发生由于内存不足。
下图是链接器脚本文件。
在这种情况下、我甚至必须将 M4F_RAM3 的大小减小至 0x00010000、才能使用次级引导加载程序。

有一次、我尝试 按如下所示在 L3 处生成缓冲器。