Thread 中讨论的其他器件:AWRL6432
工具/软件:
我当前使用的是 Radar Toolbox 3.00.00.05 中包含的生命存在检测应用程序、因此遇到了问题。
当配置 EVM 和 AOP 以外的天线方向图时、应用不会提供准确的位置估算结果。
您是否对这种行为的原因有任何见解?
我已确认在使用由 MMWAVE_L_SDK5.x 提供的运动和存在检测 OOB 演示时可获得正确的输出
EVM 和 AOP 的天线方向图如下所示。 我想配置除这些模式之外的其他模式、同时确保正常运行。
天线模式设置通过进行配置 antGeometryCfg。
- EVM: antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 3 2.418 2.418
- AOP: antGeometryCfg 1 1 1 0 0 1 1 3 1 2 0 3 2.5
期待您的指导。