This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:对散热器成像

Guru**** 2415180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530408/awr2243-heat-sink-imaged

器件型号:AWR2243

工具/软件:

我在 MMWAVCAS-RF-EVM 上放置了一个 0.25 英寸高的小型铝散热器、似乎会在数据中产生很大的峰值、如何避免这种情况? 我是否必须屏蔽近距离频段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果可能、您是否可以改用非金属散热器或散热焊盘? 如果需要金属、请使用吸收器重新定位或屏蔽金属、使其脱离天线的直视线。 您也可以在信号处理过程中屏蔽近距离频段、但这更像是一种权变措施、而不是真正的修复。

    此致、

    Aydin