This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:如何编译驱动程序源代码?

Guru**** 2571675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532612/awrl6844-how-can-i-compile-the-driver-source-code

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

大家好、我想修改 SDK-L-06_00_xx_xx 驱动程序折叠中的代码、但是如何编译修改后的代码? 是否有一些示例或演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请 通过以下链接参阅我们的 SDK 文档。 这应该能够帮助您了解如何编译代码。 如果您有任何其他问题、请告知我们。
    file:///C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/docs/api_guide_xwrL684x/DEVELOPER_GUIDES.html

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读过它,并尝试编译驱动器 libs 与“gmake libs“命令行,但有一个错误,如下图所示:

    在图片中、突出显示行 可以转换为“make (e=2):系统找不到文件“。

    那么、您能告诉我什么问题吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Albert、

    感谢您的联系。 是否安装了 CCS 20.1? 如日志中所述、最后一个命令调用是 CCS 20.1 中的 mkdir 命令、因此我怀疑这是导致失败的原因。 您可以安装 CCS 20.1、也可以修改 Imports.mak 文件 ccs_path 变量以引用不同的 CCS 版本、不过如果可能、我建议使用较新的版本而不是较旧的版本。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我在编译驱动程序时安装了 CCS 20: