This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AWR1843AOPEVM:在 MRR 模式下需要更宽的 FOV

Guru**** 2406940 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533444/awr1843aop-awr1843aopevm-need-wider-fov-in-mrr-mode

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 AWR1843AOPEVM 并刷写了 中距离雷达 (MRR) 演示二进制文件、仅启用 MRR 模式

  • 我在开放空间中测试了雷达、最高达到 80 米

  • 检测结果如所示 准确可靠 配置范围之内。

  • 不过、 视场 (FoV) 非常有限 我的应用。

应用要求

在我的用例中、我需要满足以下条件的雷达应用:

  • 检测 检测距离有多远

  • 一方 侧面 FOV 为±1.7 米 距离雷达中心线(即 50m 范围内的总 FOV 为 3.4m)

这意味着:

如果对象位于其中 50 米距离 更准确 向左或向右 1.7 米 方向轴上、因此应能检测到它。 我还可以 范围上的一些折衷 如果需要、可根据进行 增加 FOV

我可以在 MRR 应用程序中进行哪些修改或调优 增加的方位角 FOV

你能提出建议吗 替代配置文件 示例应用 要使用具有更宽 FOV 的 AWR1843AOPEVM?

谢谢
Mitesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们没有在此范围内具有较大 FOV 的不同应用。

    您是否尝试过毫米波 SDK 演示? 它提供更大的 FOV、但覆盖范围会更短。

    谢谢你
    Cesar