This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:数据捕获时间(以毫秒为单位)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR1443BOOST, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533299/awr1642boost-data-capture-time-in-millisecond

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWR1443BOOST

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持:

我将使用 IWR1443BOOST、AWR1642BOOST 和 IWR6843 器件。

我需要用毫秒级时间戳捕获雷达数据。 目前、mmWave Studio 门户中的数据采集时间戳显示为秒数。 这种粒度水平不足以满足我的需求、尤其是在采样率相对较低(例如,1024Hz、512Hz 或更低)时与其他传感器精确同步。

您能否提供在这些设备上实现毫秒级数据采集时间戳的指导? 非常希望能深入了解软件配置、脚本编写(例如 mmWave Studio 中的 Lua)或实现此粒度的替代数据采集方法。

感谢您的帮助。

此致

Deepu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了同步多个器件、唯一的方法是硬件触发。  

    我建议您使用谷歌网站搜索来查看此论坛上有关此主题的讨论。

    例如

    站点 e2e.ti.com 硬件触发器

    谢谢你

    Cesar