This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:TX 天线增益

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530073/iwrl6432boost-tx-antenna-gain

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好、

我的客户询问 IWRL6432BOOST 上 TX 的最大天线增益。
您能否提供这些值?
TX1 : xx dBi
tx2:yy dBi

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san,  

    如 EVM UG 中所述、IWRL6432BOOST 的典型天线增益为 5-6dBi。  

    希望这对您有所帮助!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    “~5-6dBi “不够准确。
    您能否给出每个通道的最大值?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san,

    此增益指定为每信道 5dBi 至 6dBi 典型值。 您能否给出具体原因说明为什么用户指南指定的值不足以满足需求?

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    客户需要这些信息来认证日本无线电法规的主板。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san,

    我是否可以假设客户已将这种天线设计集成到自己的系统中并构建了新的 PCB? 如果是、请使用较高的典型增益值。 IE 6dBi。 客户应进行验证、因为它位于他们的电路板上。 多种因素可能会合谋调整此数字(但通常会导致增益降低)。

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    我是否可以假设客户已将此天线设计集成到自己的系统中并构建了新的 PCB?

    编号 客户希望 自己认证 IWRL6432BOOST。
    否则、它们不能在屏蔽室之外使用电路板。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san,  

    请建议您的客户坚持使用 6dBi、然后。  

    谢谢!  

    Blake