This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529613/iwrl6432aop-iwrl6432aop

器件型号:IWRL6432AOP
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

如何将不同的毫米波应用从另一个器件 (MCU/CPU) 更改为 WRL6432AOP?

从 UART 重新加载映像来吗? 实现这一目标的步骤如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您需要使用 EVM 上的开关将器件设置为“刷写模式“、然后可以使用 Uniflash 或 SDK 可视化工具为不同的应用加载固件。 您可以参考  xWRL6432 快速入门指南  部分、了解有关如何 实现此目的的说明。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我的目的是通过其他系统(如 Respi/Android 手机/其他 MCU 器件)刷写映像。

      此致、

            C.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.C:  

    我为误解道歉。 可通过几种方法来实现这一目标。  

    1.遵循刷写模式的预期闪存编程序列。 这仍需要通过控制 SOP0 引脚(可能使用 GPIO)将器件设置为闪存模式。 然后、您需要通过 UART 发送适当的引导加载程序命令和新映像。 更多有关此过程的信息、请 参阅 xWRLx432 引导加载程序流程文档IWRL6432 TRM 的第 4.5 节

    2.利用次级引导加载程序 (SBL) 在功能模式下使用器件通过 UART 实现新映像刷写。 这将要求器件已经刷写了 SBL 应用程序(以及可选的出厂备份映像)、然后在复位时、您可以决定是刷写新映像还是使用现有映像进行引导。 更多信息、请参阅 SDK 中的 SBL 文档。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  Josh ..

      我会先学习您的有用信息、然后再进行测试。

      非常感谢!

      此致、

                      C.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    此致、

    Josh