This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP 是否支持外部存储器扩展?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532430/iwr6843aopevm-whether-the-iwr6843aop-supports-external-memory-expansion

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我想问是否 IWR6843AOP 配置 外部内存扩展

我们目前正在调整 FOV 参数设置为 90 度 和设置 angleSearchStep 至 7. 。 但是、我们遇到了 L2 内存不足 问题。

是否有办法从外部扩展内存以解决此问题?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不支持该器件具有此功能。 如果您需要更多的存储器进行处理、我建议将 ADC 数据流式传输到外部处理器。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下、是否可以发送算法处理每个步骤的结果? 例如、距离 FFT,静态杂波去除和生成的距离 — 角度热图的结果是否可以发送到 MATLAB 进行处理后效果的实时可视化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不提供此服务、但如果您决定、您可以自行编程。 它将极大地限制您的帧速率。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我想问的是、在开发过程中、如果您没有在算法的每个步骤中提取和检查结果、如何确保每个步骤都有效地处理数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以向您保证、我们会验证算法的每个步骤、并在每个步骤中检查结果。 遗憾的是、由于专有信息和支持负担、我们无法将其作为外部功能提供。 仅用于我们的软件验证过程。

    此致、

    Nate