This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:功耗比开箱即用固件高的低功耗模式固件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532831/iwr6843isk-low-power-mode-firmware-consuming-more-power-than-out-of-box-firmware

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

您好:

我正在使用两个 IWR6843ISK 雷达电路板。

其中一个用标准开箱即用二进制文件 (out_of_box_6843_isk.bin) 刷写

另一个用低功耗模式二进制文件 (OUT_OF_BOx_6843_AOPx_LP.bin) 刷写

为了降低低功耗设置中的功耗、我对其进行了以下配置:

1 个 Tx 天线(可能为 3 个中的一个)

4 根 Rx 天线

帧速率从 10fps 降低至 5fps

但是、我观察到低功耗模式实际消耗的电流高于标准的开箱即用版本。

以下是测量结果:

低功耗模式 (OUT_OF_BOx_6843_AOP_LP.bin)
天线配置:4Rx、1Tx((60°方位角、<xmt-block1>60°</xmt-block>仰角)</s>60°
mmwDemo://>frameCfg 0 0 16 0 200 1 0

mmwDemo:/>profileCfg 0 60 975 7 57.14 0 70 1 256 5209 0 158

帧速率:5 fps

电压:5.08V 至 5.09V

电流:0.26A–0.28A

开箱即用演示 (Out_of_Box_6843_isk.bin)
默认设置

mmwDemo://>frameCfg 0 1 16 0 100 1 0

mmwDemo:/>profileCfg 0 60459 7 57.14 0 0 70 1 256 5209 0 158

电压:5.01V 至 5.09V

电流:0.23A–0.26A

使用 USB 仪表 (KCX-017) 测量电压和电流。

有人经历过类似的事情吗?
低功耗配置中是否可能缺少某些内容?

如有任何见解或建议、我们将不胜感激!

此致、
Keyvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyvan:  

    我不熟悉此问题、但能否分享您在 LP 演示中使用的完整配置? 是否发送命令以启用低功率挂钩 (idlePowerMode 500 1 1 1 1 1 1)?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的答复。 我将 idlePowerMode 500 1 1 1 1 1 添加到我的配置中、现在我看到的结果略有不同:

    电压:
    最小值:5.11 V 最大值:5.12 V  

    电流:
    最小值:0.15A 最大值:0.33A  

    平均电流 (0.24A ) 与 Out_of_Box 配置完全相同、似乎有点可疑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的配置:


    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 7 0
    adcCfg 2 1
    adcbufCfg –1 0 1 1
    profileCfg 0 60 975 7 57.14 0 0 0 70 1 256 5209 0 158
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    frameCfg 0 0 16 0 200 1 0
    低功耗 1 1.
    idlePowerMode 500 1 1 1 1 1.
    guiMonitor –1 1 0 0 0 0
    cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1
    cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15 1
    MultiObjBeamForming –1 1 0.5
    离合器拆卸–1 0
    calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
    extendedMaxVelocity –1 0
    lvdsStreamCfg –1 0 0
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 –1 0 1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 0
    MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0
    CQSigImgMonitor 0 127 4.
    模拟监视器 0 0
    aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
    cfarFovCfg –1 0 0 8.92
    CfarFovCfg –1 1-1.21 1.21
    calibData 0 0 0
    sensorStart