This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:它在内置电路板的器件管理器中显示"Stellaris 器件固件升级"。

Guru**** 2368030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531521/awr2944evm-it-shows-stellaris-device-firmware-upgrade-in-device-manager-in-built-board

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

尊敬的 TI:

 它在 内置 电路板的设备管理器中显示“Stellaris 设备固件升级“。 您能否帮助提供解决此问题的解决方案?

是否需要刷新 xds110 固件?

如果是、您能否帮助提供 Flash SOP?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否检查过设备管理器上的端口选项卡? 在连接电路板时、它应该是这样的。 如果未加载 XDS 固件、则不会看到 UART 或数据端口。

    如果没有、请尝试使用以下方法加载 XDS 固件

    1) 在以下文件夹中打开 Windows 命令控制台 — C:\ti\ccs1250\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110(确保以下路径指向您的 CCS 版本)

    2) 运行以下命令对固件进行编程

          - xdsdfu -b boot_loader.bin -r

          - xdsdfu -f firmware_3.0.0.13.bin -r

    该过程将是什么样的。

    3) 断开 USB 电缆并重新连接到主机 PC、然后确认设备管理器中显示的 XDS110 仿真器端口、如下所示

    如果这样可以解决问题、请告诉我。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

     按照您的建议刷写 XDS110 固件、问题已解决。

    感谢你的帮助。