This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:高架工程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530488/iwr6843aopevm-overhead-project

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  我使用 TI 解决方案已有 5 年。 现在、我 在传输 lab0020_pplcount_headon 工程以匹配新的 IWR6843AOP ES2.0 时遇到了一个难题。 我遵循了 swra656b.pdf(迁移到 xWR68xx 和 xWR18xx 毫米波 Wave_Sensors)、更改了源代码和 projectspec 文件、并将编译宏 从 ODS 修改为 AOP。 最后、我认为每次更改后、bin 文件都已刷写到  IWR6843AOP ES2.0 中、 senosr 都可以正常工作。 安装环境匹配的用户指南。   但是、当 gui_gui_filteringLogic.m 用于显示运行状态时、人员和姿态状态不能很好地显示、因为它检测到许多虚假目标和错误的姿态。   虽然 该指南展示了它可以很好地与 IWR6843ODS 传感器配合使用、但未出现问题、它还提供了 AOP、ODS 工程规格文件。

  我还尝试修改 mmw_pplcount_demo_default.cfg 文件。  更改了.cfg 文件

chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 4

最终目的

chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 4
chirpCfg 2 2 0 0 0 0  2.

但效果也不好。    那么如何才能使其正常运行呢?   

BR

Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的天线几何结构是否正确? ODS 和 AOP 之间会有所不同。 您的配置文件是什么?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nate 您好:  

      很高兴  收到 您的回复!

      我们使用的.cfg 文件是 来自 lab0020_pplcount_headtime 的 mmw_pplcount_demo_default.cfg、如下所示:

    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 7 0
    adcCfg 2 1
    profileCfg 0 60.6 200 7 40 0 0 82 1 128 5300 0 48
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
    chirpCfg 2 2 0 0 0 0 4
    frameCfg 0 2 64 0 100 1 0
    低功率 0 0
    cfarCfg –1 0 0 8 4 0 6120
    cfarCfg –1 1 0 4 2 3 0 6120
    SceneryParam –1.18 2.12 1 2.0 –0.5 2.
    加廷帕拉姆 3 2 2 12
    AllocationParam 50 120 0.01 5 1 20
    StateParam 5 5 10 20 5.
    变量参数 0.2887 0.2887 1
    MaxAcceleration 0.1 0.1 0.1
    AllocZone 0 1
    CloudPersistence 0
    第 40 章
    第 90 章,我的朋友
    sensorStart

    我 在 cfg 文件中没有找到天线几何结构命令、也 在 lab0020_的实验中没有找到天线几何结构代码文件。 。

    BR

    Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以使用雷达工具箱中的最新人员计数代码? 这里有 AOP 示例。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.01.07&a=1AslXXD__3.10.00.05&node=A__AQysBCTq3bbJofcBLdm7MA__radar_toolbox__1AslXXD__3.10.00.05&r=1AslXXD__1.00.00.26

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

      是的。 我已经使用了新项目进行人数统计。 虽然我刚刚使用了旧的项目,因为它已经匹配的立场 检测  MATLAB 文件可以.   

      1.也许旧工程无法使用灵活的.cfg 来 实现 AOP 的天线几何结构?

      2. 更新的人员计数 项目还可以使用 TB_3_6_2 stancne MATLAB 文件吗?  如果是、我是否应该更改 P.C.项目的内容?

    此致、

    Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“640118" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530488/iwr6843aopevm-overhead-project/5889325 #5889325“]

      1.也许旧工程无法使用灵活的.cfg 来 实现 AOP 的天线几何结构?

    [/报价]

    我认为这是可能的。 请使用我们提供的最新软件。

    [引述 userid=“640118" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530488/iwr6843aopevm-overhead-project/5889325 #5889325“]

      2. 更新的人员计数 项目还可以使用 TB_3_6_2 stancne MATLAB 文件吗?  如果是、我是否应该更改 P.C.项目的内容?

    [/报价]

    您可以在最新工具箱中使用工业可视化工具代替该 MATLAB。 请参阅我在上一篇文章中发送的用户指南。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      1.可能旧工程无法将灵活的.cfg 用于  AOP 的天线几何结构?->

    我认为这是可能的。 请使用我们提供的最新软件。

    回复:您能否将旧的 ODS cfg 文件或 AOP cfg 文件提供给我的电子邮件或 attac。  或者在哪里可以修改天线 几何形状、然后进行硬编码。

      2. 更新的 人员计数 项目还可以使用 TB_3_6_2 stancne MATLAB 文件吗?  如果是、我是否应该更改 P.C.项目中的内容?->

    您可以在最新工具箱中使用工业可视化工具代替该 MATLAB。 请参阅我在上一篇文章中发送的用户指南。

    答:在我的记忆中,工业可视化工具不能显示立场。 对吗?

    我只是想用 AOP ES2.0 评估姿态可能。

    BR、

    Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请发送指向 TB 3_6_2 的链接。 我不知道这个软件包。 这是 TI 材料吗?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

      是的。 它是 TI 的一种材料 INDUSTRIAL_TOBK_3_6_2、是 TI 老年人的粉丝。  我想您可以找到它。 Hah.

    BR、

    Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    据我所知(如果我错了,请更正我)、此代码不再在线公开。 自该版本发布以来、我们在工业工具箱中实现了 10 多次工具箱更新(雷达工具箱也已被雷达工具箱取代,自那时起,雷达工具箱也有 10 多次更新)。 请在线提供此软件的链接、或更新到最新版本、或仅提供公开支持的版本。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的。  我 将 检查链接或使用最新版本。

    谢谢   

    BR