This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AOP's D-CAP 接地连接

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532641/awr1843aop-aop-s-d-cap-ground-connection

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

你(们)好

我想询问 AOP D-CAP 的连接
当我连接了功率 D-CAP 时、将 GND 连接到公共 GND。
对于 AOP、我想知道是否有一个在连接 D-CAP 时应与电源引脚配对的特定 GND 引脚。

我期待着你的答复。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    虽然连接去耦电容器时不需要特定的 GND 引脚、但从布局的角度来看、您应将电容器尽可能靠近电源引脚放置、并将 GND 侧连接到最近的 GND 或过孔、以更大限度地减小环路电感。 务必在下方使用实心连续接地平面来提供低阻抗返回路径、尤其是对于高频电流。  

    此外、请参阅以下硬件设计检查清单: e2e.ti.com/.../swrr161.zip

    此致、

    Aydin