This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080:自动测量和均值计算

Guru**** 2567495 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531527/hdc2080-auto-measurement-and-averaging

器件型号:HDC2080

工具/软件:

您好、

我们已经在多个产品系列中使用 HDC2080。 通常、我们每分钟或就在发送物联网数据包之前采集一次温度样本、以便获得最新的读数。 在大多数情况下、温度精度并不重要。

我们现在正在开发一个气体传感器项目、在该项目中、温度监测对于相应地调整最终传感器读数非常重要。 因此、我还有几个问题:

如果我们将设备设置为自动测量、它是执行任何内部平均、还是我们需要自行处理? 我可以看到有采样率选项、但对于一般环境温度监测、采样频率应该有多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh

    当您指定自动测量速率时、传感器将以指定的速率进行单次测量。 传感器不会进行任何内部均值计算。 因此、如果您指定更长的自动测量周期、HDC2080 只是转换频率较低。

    如果不详细了解您所监控的环境以及气体传感器的工作原理、我很难推荐采样频率。 您可以将自动测量频率增加到每秒一次、以在温度开始变化时获得更快的温度读数、否则会影响气体传感器。  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我正在测量传感器周围的环境温度和湿度、我预计这些值的变化不会太快。 目前、我已将采样间隔设置为 1 秒、但如果更合适、我可以增加采样间隔。

    使用滚动平均值的目的是帮助补偿任何偶尔的错误读数或 I2C 数据损坏。 理想情况下、我的单位将每分钟传输一次值、因此也许我可以每 5 到 10 秒采样一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh

    如果该测量频率适合您、那么它没问题。 您将必须在程序中进行均值计算、因为 HDC2080 中未完成均值计算。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    太好了、我可以求平均值。 是否有必要对这些类型的传感器进行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh

    无需校准。 组装后只需执行重新水合 HDC2080 的步骤、使 RH 精度从焊接高温中恢复。 HDC2080 要求在使用前 2 到 4 天在室温 (25°C、30%到 40% RH) 下再水合。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    对于 再水合 过程、我认为 PCB 可以通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh

    是的、尽管我们通常建议在工艺中使 PCB 保持未通电状态、但可以为 PCB 加电以进行再水合。 我们希望避免在再水合过程中使传感器通过 PCB 或空气升温、因为升高 HDC 的温度会改变再水合曲线并可能改变传感器的性能。 但是、如果您可以确认 PCB 已通电但未激活不会产生任何发热效应、那么也应该可以。

    谢谢

    -亚历克斯