This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:希望使用 ALERT 引脚点亮 LED 并向 ESP8266 引脚的 GPIO08 发送中断

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102, TMP113EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532077/tmp102-want-to-use-the-alert-pin-to-glow-a-led-as-well-as-send-interrupt-to-gpio08-of-esp8266-pin

部件号:TMP102
主题: TMP113EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我请求您验证我在设计中包含的下面提到的原理图。 如果我想将 ALERT 与 GPIO 连接以通过 MCU 激活中断处理、则添加跳线 JP1。 设计中的其他所有内容都一目了然。 还有一点我想澄清、GPIO08 不会上拉/下拉、而 ALERT 引脚会按照数据表中的建议上拉。

请告诉我任何流程、否则我只会介绍此设计。

此致、

Amarendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amerandra:

    警报引脚确实需要一个上拉电阻器。 我们通常建议阻值介于 5k Ω 至 10k Ω 之间、但无论您使用的电阻电平如何、警报引脚的 IOL 都应< 3mA。  我在 Alert 上只看到 330 Ω 电阻器过低、因此我建议增加电阻。

    在我们的评估模块中、我们通常包含一个警报 LED。 下面是 TMP113EVM 原理图中的一个示例、包括 10k 上拉电阻器、逆变器和 LED。 这样可能会更好、确保有足够的电流流过 LED 以正常点亮、但不要有过大的电流流入 TMP102 警报引脚。  

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。

    该~最初受 MP102EVM 评估板的影响、我计算出流经 ALERT 引脚的 3.9mA 电流约为 7 μ A。

    我将尝试落实您的反馈、但在这种情况下、还需要一个额外的 SN74AUP1G0 ...组件

    如果您还指明如何向 ESP8266 模块的 GPIO08 引脚发送中断、这将非常有用。 我是否应该将警报引脚与 GPIO08 直接连接?

    请告诉我。

    谨致问候、

    Amarendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarendra:  

    这个电路也有效、我只建议增加警报的上拉值以确保 IOL 不大于 3mA。  

    我无法就 ESP8266 提供具体的建议、但是的、您应该能够将 TMP102 ALERT 引脚连接到 ESP8266 的其中一个 GPIO 引脚。

    此致、

    Sakeenah