This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:xWRLx432 水上真地面速度演示

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529597/iwrl6432boost-xwrlx432-true-ground-speed-demo-over-water

器件型号:IWRL6432BOOST
主题:IWRL6432 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们想知道是否可以使用雷达检测船只上的水的速度?

已经尝试过、但是速度一直在跳、点数很低。 如果雷达信号存在、是否有增加功率输出的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在这种情况下、雷达是如何设置的?  它是否安装在船上并面向水面?  这艘船也在移动吗?  理论上、它可以在水中工作、但 CFAR 阈值可能必须针对不同的表面进行不同的调整、因为本演示和配置最初是针对路面进行测试的。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santos、

    雷达安装在船上、面向水 45 度 、船正在移动。

    我们是否应该继续使用真实地面速度演示并更改.cfg 文件?

    是我们拥有的演示板、还是有更好的评估选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin。

    您使用的是哪种配置?  此外、这些配置仅查看 5 米范围内的点。  如果船只离地较高、且水不在 5 米范围内、则点数可能低于预期。  真实行驶速度演示对于此应用程序是合适的、但您可能需要对现有配置进行修改以适应您的环境。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我们已经尝试了文件夹 \chirp_configs\IWRL6432 中的所有可用配置。

    安装在 1.5 米到 20cm 的不同高度上。

    您是否有关于在配置中更改什么的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这取决于您看到的性能。  如果点数非常低、您可以尝试增加线性调频脉冲数或减小 Cfar 阈值、尽管它已经非常低、因此它只会增加您看到的噪声量。  正如我之前所说的、配置最初是在坚实的地面上进行测试、因此它比水更稳定、尤其是靠近船只的水。  它可能是值得看的水是更远的,因为它是更静止的比水靠近船。

    此致、

    Santosh