This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:IWRL6844EVM 和 AWRL6844EVM 之间的差异

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844EVM, IWRL6844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531932/iwrl6844evm-difference-between-iwrl6844evm-and-awrl6844evm

器件型号:IWRL6844EVM
主题中讨论的其他器件:AWRL6844EVM

工具/软件:

您好、  

除了汽车合规性和工作温度之外、IWRL6844EVM 和 AWRL6844EVM 之间是否存在任何差异。

我们能否假设 TI SDK 以及为 IWRL6844EVM 开发的任何相关软件也与 AWRL6844EVM 兼容?

谢谢、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik。

    唯一的区别是安全认证和工作温度。

    我们是否可以假设 TI SDK 以及为 IWRL6844EVM 开发的任何相关软件也与 AWRL6844EVM 兼容?

    是的。

    此致、

    Santosh