This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:将安全缓冲区逻辑集成到另一个机器人中

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532283/iwr6843aopevm-integrating-safety-bubble-logic-into-another-robot

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具/软件:

大家好、我最近购买了 IWR6843AOPEVM、并测试了自主机器人应用。  目前我是一名接触中国原创机器人的学生、我有兴趣测试传感器在现实环境中检测物理障碍物的能力。
我想知道是否可以将安全气泡导航逻辑集成到与 Turtlebot 不同的机器人中。 此外、是否可以仅使用 IWR6843AOPEVM 器件在不依赖特定机器人的情况下测试安全缓冲区功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的机器人产品具有基本的 ROS1 和 ROS2 驱动程序、可按照 ROS1 或 ROS2 所需的相应 node/msg/发布者格式导入和结构传入的雷达数据。 自主示例为 Kobuki 机器人添加了额外的代码、但它本身就使用 ROS 驱动器正常工作、因此没有什么东西会阻止用户为另一个机器人执行自定义逻辑。  

    我们的器件最初是为非机器人用途而开发的、因此无论是否有机器人、运行传感器和固件都没有问题。 两者的固件是相同的、ROS 驱动程序只是解析 ROS 所需结构中的传入数据。

    我建议使用 3D 人员跟踪示例演示、因为这包括跟踪定义区域内的人类大小物体。

    此致、

    Pedrorm