This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:如何调查雷达信号衰减的原因

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532693/iwr6843-how-to-investigate-the-cause-of-radar-signal-attenuation

器件型号:IWR6843

工具/软件:

亲爱的

 客户使用与 EVM 电路板相同的天线设计、并且近期生产的产品已表现出雷达信号显著衰减的表现。 尝试使用不同厚度的 PCB 板并进行线宽测试、这两者都比以前更差。 我想请问、我们还可以从其他哪些方面来调查原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    还有几个其他方面可以检查。

    1.是否按原样遵循 TI 堆叠?

    2.按堆叠我是指电介质材料,电介质层的厚度,成品铜的厚度,在所有 PCB 厚度上。

    3、晶圆制造厂的蚀刻公差是多少?

    4.电源网络是否遵循器件数据表中所述的从最大电流容量角度来看 TI 的建议?

    5.观察到多少衰减?

    6.哪个 EVM 已随 ODS 或 ISK 发布?

    7.是否可以显示天线性能下降?

    8.是否可以共享布局?

    谢谢、

    Swarnendu