This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:将 CFarProcCfg averageMode 更改为 CFAR-CA 时无点云输出

Guru**** 2575435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519077/awrl6844evm-no-point-cloud-output-when-changing-cfarproccfg-averagemode-to-cfar-ca

器件型号:AWRL6844EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

除了将 cfarProcCfg 中的 averageMode 设置为 CFAR-CA 之外、我正在使用以下配置文件而没有任何更改:

MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01\examples\mmw_demo\mmwave_demo\profiles\profile_4T4R_tdm.cfg

将 cfarProcCfg 中的 averageMode 从默认值更改为 CFAR-CA 后、不会输出点云数据。

您能否说明为什么在 cfarProcCfg 中将平均模式更改为 CFAR-CA 会导致点云输出消失? 使用 CFAR-CA 模式时、是否有任何其他设置或依赖项需要调整?

感谢您的支持。

此致、

Kazu