This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:文档和 rl_sensor.h 中代码注释之间的 radarSS 启动状态位定义说明存在差异

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532650/awr2e44pevm-discrepancies-in-the-description-of-the-radarss-bootup-status-bit-definition-between-the-documentation-and-the-code-comments-in-rl_sensor-h

器件型号:AWR2E44PEVM
主题:AWR2243 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好专家、

我们发现文档 (MMWAVE-RADAR-Interface-Control.pdf) 与中的代码注释(结构中)之间的 radarSS 启动状态位定义说明存在差异 rl_sensor.h  rlRfBootStatusCfg 。 哪一个是正确的?  

SDK 版本为  mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_01。

/**
   *@简短的 radarSS 启动状态
        位  定义[1:通过、0:失败]
        0   映像 CRC 验证(在 xWR294x/xWR254x/xWR2x4xP 中保留)
        1   CPU 和 VIM 自检状态
        2   保留
        3   VIM 测试
        4   STC 自检
        5   CR4 STC
        6   CRC 测试
        7   Pampgen ECC
        8   保留
        9   DFE ECC
        10   Rampgen 锁步
        11   FRC 锁步
        12   DFE PBIST
        13   Rampgen 锁步
        14   PBIST 测试
        15   WDT 测试
        16   ESM 测试
        17   DFE STC
        18   FRC 测试
        19   TCM ECC
        20 个   TCM 奇偶校验
        21   DCC 测试(仅在
                 AWR2243 /xWR6243/xWR294x/xWR254x/xWR2x4xP 器件)
        22   SOCC 测试
        23   GPADC 测试
        24   FFT 测试(在 xWR254x/xWR2x4xP 中保留)
        25 RTI   测试
        26   PCR 测试(在 xWR294x/xWR254x/xWR2x4xP 中保留)
        27   总线安全测试(在 xWR254x/xWR2x4xP 中保留)
        28   ECC 聚合器测试
        29   MPU 测试
        31:30 保留
   */
  rlUInt32_t bssSysStatus
此致、
吴斌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 ICD 文档以获取正确的信息。 在代码注释中、可能错过了一些更新。  

    谢谢、

    Pradipta.