This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:Uniflash 和 arporg_cmdline_6844.exe 上刷写错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531816/awrl6844evm-flashing-error-on-uniflash-and-arporg_cmdline_6844-exe

器件型号:AWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSCONFIG、UNIFLASH

工具/软件:

您好、TI 专家、

我在使用 Unifalsh 或 arprog_cmdlie_6844.exe 的以下环境中刷写时遇到问题。

【我的环境】

- mmwave_L_SDK_06_00_04_01

- radar_toolbox_3_10_00_05

- SYSCONFIG_1.23.0

- CCS2020 (20.2,0.12_1.8.0)

该过程失败并因下面所示的错误而卡住。

我仅使用 visualizer.exe 进行刷写。

您能帮助我解决这个问题吗?

谢谢

此致

郑金润

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinhyun:

    您能否确认是否能够使用 SDK 可视化工具成功刷写、并且只有在 CMD 中使用 AR 编程器时才会出现问题?

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kundan

    我可以确认 SDK 可视化工具报告 100%成功的错误。 然而,我不是完全有信心的图像是螺旋下载. 闪存应用程序 iamge 后、我尝试启动可视化工具、但目前也不会出现问题。

    此外、我不仅遇到 arprog_cmdline_6844.exe 上的闪存错误、还遇到使用 Uniflash 的 aloso 错误、因此这两个工具的问题似乎都仍然存在。

    最好吃的肉酱

    Jihnyun Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinhyun:

    建议您阅读 AWRL6844 软件入门指南 、以便获得可视化工具的实践经验。

    您可以在使用 ar 编程器和 uniflash 时尝试以下序列吗?

    • 将 SOP 设置为刷写模式 (S7 - OFF、S8 - OFF)
    • 按下 S2 复位开关发出复位命令
    • 打开 AR 编程器、选择正确的 COM 端口并键入所有必要的刷写命令、但不要 执行或运行 命令。
    • 对于 UNIFLASH、在 UNIFLASH 窗口中选择所有相关的 COM 端口和 appimage、但不要执行刷写。
    • 在开始刷新程序之前、按下 S2 重置开关再次发出重置命令。 (需要在开始刷写之前发出重置命令)。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kundan

    感谢您的帮助。

    它现在正在工作。  

    祝您愉快Slight smile