This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:将多普勒 FFT 的多个组的线性调频脉冲组合在一起、以增加处理增益

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532044/awr2944evm-combining-chirps-of-several-groups-for-doppler-fft-to-increase-processing-gain

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

您好、

tF 内限制为 255 个环路。 但我可以定义多个配置组、然后一帧中的线性调频脉冲总数会增加。  例如,我设置了 6 组和 64 个环路,那么一个帧中的线性调频脉冲总数是 6*64=384。  

目前、正如我在 mmWave Studio 中观察到的那样、多普勒 FFT 在上执行 每组 基底值。 这意味着每组将其后多普勒本底噪声降低 10*log10(Nloos) 的处理增益。

但是,我可以这么做 所有组具有相同类型的配置 、假设键入 0。 换句话说、在这种情况下、帧中的所有线性调频脉冲都是相同的类型。

问题是  是否有方法可以在多普勒 FFT 内将所有这些线性调频脉冲组合在一起 因为它们实际上是同一类型的?

这对于我们的应用至关重要、因为它提供的额外处理增益取决于我设置的配置数量。

Arie