This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:将多普勒 FFT 的多个组的线性调频脉冲组合在一起、以增加处理增益

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532044/awr2944evm-combining-chirps-of-several-groups-for-doppler-fft-to-increase-processing-gain

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

您好、

tF 内限制为 255 个环路。 但我可以定义多个配置组、然后一帧中的线性调频脉冲总数会增加。  例如,我设置了 6 组和 64 个环路,那么一个帧中的线性调频脉冲总数是 6*64=384。  

目前、正如我在 mmWave Studio 中观察到的那样、多普勒 FFT 在上执行 每组 基底值。 这意味着每组将其后多普勒本底噪声降低 10*log10(Nloos) 的处理增益。

但是,我可以这么做 所有组具有相同类型的配置 、假设键入 0。 换句话说、在这种情况下、帧中的所有线性调频脉冲都是相同的类型。

问题是  是否有方法可以在多普勒 FFT 内将所有这些线性调频脉冲组合在一起 因为它们实际上是同一类型的?

这对于我们的应用至关重要、因为它提供的额外处理增益取决于我设置的配置数量。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我想您正在寻找 DDM 演示、其中有 6 个独特的线性调频脉冲和 64 个线性调频脉冲环路。  我建议您参阅 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/ti/datapath/dpc/objectdetection/objdethwaDDMA/docs/doxygen/html/index.html 以详细了解 DDM 处理链。 有关每个 DPU 的更多详细信息(如距离处理,多普勒处理等)、您可以从 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/docs/mmwave_sdk_module_documentation.html.导航至相应的文档页面

    问题是  是否有方法可以在多普勒 FFT 内将所有这些线性调频脉冲组合在一起 ,因为它们实际上是同一类型的?

    下面的屏幕截图显示了 DDMA 中的多普勒频谱。 在这里、您可以看到有 4 个有源频带和 2 个空频带。   进行 DDMA 解调是为了 将每个子频带与正确的 TX 通道相关联并识别有源频带。

    要了解如何通过对 Tx 求和创建检测矩阵、您可以参阅 多普勒 DDMA DPU 文档(使用我在回复开头共享的链接导航到文档页面)。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:

    感谢您的回答。

    但让我澄清一下,因为我不明白:当 我定义不同的线性调频脉冲组时,它们应该由不同的 Tx 传输? 我认为,这个组的特征可以用来 灵活地定义不同组的不同类型的线性调频脉冲,而不与要使用的发射器数量有任何关系。

    因此、我在寻找一个使用这些线性调频脉冲组增加帧中线性调频脉冲数量的选项、而实际上并不关心增加发送器数量。

    请说明。

    此外、请告诉我单个 Tx 在单个帧中可能发送的最大线性调频脉冲数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arie

    我们有两个处理链 — TDM 和 DDM。 在 DDM 处理链中、一次启用所有 4Tx。 如果您希望在给定时间点仅启用一个 Tx、可以参阅 TDM 演示。 要大致了解 TDM 与 DDM、您可以参阅 (+)【常见问题解答】从 AWR1642 迁移到 AWR2944 有哪些优势和软件迁移工作量? -传感器论坛 — 传感器- TI E2E 支持论坛

    可配置的线性调频脉冲环路的最大数量为 255。

    我认为组的这一特性可以 灵活地定义不同组的不同类型的线性调频脉冲、而与要使用的发送器数量无关。

    您可以使用 TDM 演示、通过为每个线性调频脉冲启用一个 Tx 来配置线性调频脉冲。 配置唯一的线性调频脉冲后、您可以配置线性调频脉冲环路以迭代配置的唯一线性调频脉冲。

    有关每个线性调频脉冲参数有效范围的详细信息、请参阅 “C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_DFP_02_04_18_00\docs\mmwave-radar-Interface-Control.pdf“。 您可以查看 文档的第 5.5.3 子块 0x0102–AWR_FRAME_CONF_SET_SB 部分、以了解帧配置参数。

    此致、

    Samhitha