This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:如何计算 CINP、RINP 和 CINN

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531955/tuss4470-how-to-calculate-cinp-rinp-and-cinn

零部件号:TUSS4470

工具/软件:

我使用  TUSS4470 作为 典型图、但使用 带有外部驱动电源和 MOSFET 的预驱动功能除外。

我对  Cinp、Rinp 和 Cinn 的计算感到困惑,这可以描述为:

 INP 和 INN 引脚上的输入电压 应为 0.5~1.3V。

2.在 TUSS4470 数据表中、 CINP、RINP 和 CINN 确定为

3.传感器上的电压,包括激励电压和反射电压,在计算过程中不考虑。

4、即使我知道输入电压范围 INP 和 INN、如何  、在没有    TUSS4470 相关内部机制的情况下确定 CINP、RINP 和 CINN 的值?


希望得到答案、因为我 今天断开了一个 TUSS4470 电路。 情况如下:

1、传感器额定峰峰值电压为 2000V、标称频率为 88kHz。 变压器匝数比为 14。

2. RINP=3k Ω、CINP=330pF、CINN=470nF。

3.使用 24V 的驱动电压时、 传感器的峰峰值电压约为 320V。 测距过程和结果符合 预期。

4.当我使用 48V 的驱动电压时,  第一次在示波器上捕捉施加到传感器   的脉冲时,峰峰值电压约为 650V。 但是、  TUSS4470 输出 (Vout) 的波形出现了错误、 发出轻而短的蜂鸣声。 当我第二次触发该过程时、  无法 再采集传感器上的激励脉冲。  TUSS4470 似乎已损坏。

我认为原因肯定与 Cinp、Rinp 和 Cinn 的值有关、应将激励电压考虑在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guhong:

    感谢您发布到传感器论坛!

    CINP 和 RINP 元件的主要用途是保护 TUSS4470 的输入级、因为在使用单静态拓扑时、将该引脚直接连接到驱动级是很常见的、因此该引脚需要保护。 CINP 用于交流耦合和限制引脚中流过的电流、而 RINP 主要用于额外的电流限制。 需要注意的是、IINP 处的电流限制为 15mA。

    此外、以下主题讨论了如何计算 CINN、 CINP 和 RINP: TUSS4470:Vinp 引脚上的绝对最大额定值错误?

    如果这对我有帮助、请告诉我!

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia

    我从主题讨论中获得了有用的信息。

    我将尝试改进电路并进行验证。

    祝你一切顺利

    Guhong