This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在 IWR6843ISK 上使用 CAN SBL 更新固件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530534/iwr6843isk-updating-firmware-using-can-sbl-on-iwr6843isk

部件号:IWR6843ISK
主题:IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用的是 xWR1843 的 CAN SBL 工程。 我已经成功移植它以连接 IWR6843。  

我能够通过更新固件来传输 BIN 文件。 但是、当传输完成时、can_noc.exe 会显示已发送的文件、而在 Metaimage_Flasher 调试窗口中、则会显示总数据写入值。 固件文件.bin 具有 552Kb 而 IWR6843 侧的调试窗口则显示了其尺寸 写入的总数据= 0x73480 以十进制表示 472Kb 大约 文件总大小不匹配。 这个总数据写入值每次都会发生变化。 它不是固定值。 为什么文件大小不匹配?

谢谢、
Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对此有何建议?

    谢谢、
    Manoj