This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MMWAVE-STUDIO

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532398/awr1843boost-mmwave-studio

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我最近购买了 AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM 器件。 但是、我在 mmWave Studio 中建立 SPI 连接时遇到问题。 我在论坛中搜索过类似的问题、但对我来说不起作用。

- SOP0 =开启、SOP1 =开启、SOP2 =关闭、

-我有两个电源 ( 5V 3A )

请帮我解决这个问题。 我需要尽快解决。 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了我的问题。 谢谢你。