This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:无 BPM 的波束形成

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523416/iwrl6432-beamforming-without-bpm

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

您好的团队、  

是否可以启用波束形成(仅限 TX1+TX2)-不启用波束控制 — 不启用 BPM?  

客户只希望仅通过 3 个虚拟通道增加 3dB TX 增益、以尽可能减小雷达立方体尺寸。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为 SDK 在默认情况下不支持此功能、但可能需要对 DFP 调用进行一些更改。 我将查看确认并返回给您。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    抱歉 耽误您的时间、我仍在继续查看。 我已经询问了我们的固件团队这是否可行、我正在等待响应。 感谢您的耐心。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这 对于 xWRLx432 器件是不可能的、因为这些器件不支持 TX 移相器。 我们只有 BPM、用于同步传输。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、  

    此固件驱动还是硬件伪影? 我们是否有客户更改天线长度以进行补偿的经验?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我之前提供的信息不准确  利用 IWRL6432 实现的。  

    请参阅 ICD 中 c_ChirpTxMimoPatSel 的说明({mmwave_SDK5_install}\firmware\mmwave_DFP\docs\mmwave_DFP_interface_control_document.pdf)、如果此设置为‘0’、则 TX 启用和 BPM 启用由 h_ChirpTxEnSel 和 h_ChirpTxBpmEnSel 控制。

    使用 h_ChirpTxBpmEnSel 时、通过为位 0 和 1 (0 或 0x3) 设置相同的值、可以跨 TX 匹配相同的相位。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Josh ,您可以添加所需的 CLI 命令..