This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AWR2243 VCO 配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532176/awr2243-awr2243-vco-configuration

器件型号:AWR2243

工具/软件:

我们已将基于 AWR2243 的系统配置为使用 VCO1、尽管我们的线性调频脉冲范围是 76–79.1GHz。 根据文档、此配置不应有效、但系统似乎运行正常。 当我们切换到此频率范围的正确 VCO2 设置时、系统性能没有明显变化。

AWR2243 是否有一种内部机制、即使初始配置指定了错误的 VCO、也会根据线性调频脉冲参数自动选择或重新配置 VCO? 或者在这种情况下、系统支持这两种 VCO 设置的另一个原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、有一种内部机制将根据线性调频脉冲参数选择 VCO。

    谢谢你
    Cesar