This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:原始数据读数

Guru**** 2610625 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526486/dca1000evm-raw-data-readings

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843AWR1843BOOST

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们尝试遵循以下指南并使用 DCA1000 从 AWR1843 获取原始数据:  

https://www.ti.com/video/5827389052001

https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.00.26&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.00.26

我们能够在 debugG 模式下运行 AWR1843、并运行一些没有问题的示例、但在将它连接到 DCA1000 时。  

没有 ping 通信、我们不确定如何以正确的顺序设置所有跳线。  

有人可以在几个步骤中建议我们如何获取原始数据?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请按照视频中提供的说明进行操作。 1843 的配置与 1642 类似

    除此之外、AWR1843BOOST EVM UG 中还有 DCA100 部分、可作为参考

    https://www.ti.com/lit/ug/spruim4b/spruim4b.pdf

    还有一个 QSG 展示了如何使用包含的 LUA 脚本

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\docs\DCA1000EVM Quick_Start_Guide

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经观看了所有这些视频和用户指南、但仍然无法 正确使用 DCA1000  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 mmWave Studio?

    您看到了什么错误?

    AWR1843BOOST EVM 上有一个开关、可在 CAN 和 SPI 之间进行选择。  (请参阅 EVM UG)  

    请确保它处于 SPI 位置。

    谢谢你

    Cesar