This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP 在我们当前设计中的可用性及其最大检测范围

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518207/iwrl6432aop-availability-of-iwrl6432aop-for-our-current-designs-and-its-maximum-detection-range

器件型号:IWRL6432AOP

工具/软件:

我们需要在几个月内将该器件用于即将推出的应用。

可以在我们的应用中购买和使用该器件的时间。

该器件是否能够通过优化设计支持 30 米的检测距离

雷达天线罩、在宽边方向上为 57GHz 和 6GHz。

此器件的成本、我们的应用可能用于大规模生产、

我们需要对应用进行成本估算。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malakshmi:

    如需了解最新的时间表和成本估算、请联系您当地的 TI 代表。  

    您能否定义“宽边检测“的含义? 您指的是我们定义的 FOV 的边缘吗? 还是要考虑特定的视轴角度?

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用经过优化设计的雷达天线罩、我们是否能够在 FOV 为 0 度时实现 30 米的距离。

    在网站上、我们无法看到此器件的成本和可用性、

    评估板可供购买。

    该器件是否可供购买以及价格、

    我们没有当地代表。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用经过优化设计的雷达天线罩、我们是否能够在 FOV 为 0 度时实现 30 米的距离。

    在网站上、我们无法看到此器件的成本和可用性、

    评估板可供购买。

    该器件是否可供购买以及价格、

    我们没有当地代表。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mahalakshmi、

    我已联系您当地的现场代表、他们将就价格和 RTM 时间表与您联系。  

    至于视轴检测、我认为使用标准雷达天线罩、30m 将相当困难。 您是否考虑过使用镜头?  

    谢谢、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 感谢您与当地现场代表沟通。

       数据表第一页显示、典型范围是 25 米、

       1.与雷达天线罩(聚氨酯)一起使用时,获得 25 米探测距离的预期挑战是什么?

       2、您提到 30 米检测距离比较困难,要实现 30 米的检测距离是否有任何选择

       不可用。

      3、 能否提供更多关于镜头的细节,它是否会提高探测范围,

      4、 由于雷达距离方程取决于帧时间 (N*TC),我们是否可以增加帧时间来得到

       30 米检测范围

    谢谢你。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake 我对定价和 RTM 时间表有类似的问题,您能否将我联系到我的本地代表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahalakshmi,  

    在视轴处引用典型检测距离。 透镜可用于改善检测效果、但会缩小 FOV。