This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 电源问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, LP87524-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517609/iwr6843aop-iwr6843aop-power-issue

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: LP87524-Q1

工具/软件:

我们目前正在公司开发心率监测产品。

我们已使用 TI 的 IWR6843AOP 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器和 LP87524-Q1 PMIC 完成了电路设计和 PCB 制造。

首次加电时(未加载任何固件)、我们会观察到以下行为:

  • 5V 电源输入消耗大约 1.5A 的电流。

  • 毫米波传感器会产生大量热量。

我们希望联系您的支持人员、了解这是否为预期行为、或者我们的硬件设计是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SeongHee,  

    哪些电源轨会消耗这么大的电流?  

    谢谢、  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在硬件配置中使用了 LP87524-Q1 PMIC、并且想知道这是正确的选择、还是应该使用其他 PMIC。 使用 LP87524-Q1 似乎会产生大量热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷达可能会通过 1V 电源轨消耗大量电流、因为这会为 RFAFE 供电。 数据表对此进行了详细说明。  

    您是否能够正常利用雷达?