This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:基于两个 OOB 固件加载相同配置文件时出错

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532103/awr2944evm-an-error-in-loading-the-same-configuration-file-based-on-two-oob-fw

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

当我按照 SDK 中的说明从以下位置加载固件时:

mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \ti\demo\awr2944\mmw\awr2944_mmw_demoDDm.appimag

本地 python 可视化工具 (radar_toolbox_3_10_00_05\tools\visualizers\visualizers\visualizer Automotive_Visualiser) 工作、

但是、如果我从 Radar Toolbox 中加载 appimag:

radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\prebuilt_binaries\out_of_box_2944.appimage Out_Of_Box_Demo

配置的负载是堆叠的(通常在 CFAR 配置下)。

正如我之前所写的、我使用了最新的 SDK mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01、因此 SBL 仍然取自相同的位置:

-  SBL  (mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \tools\awr2944\sbl_qspi.release.tiimage)。

所以,问题是:什么是错的?

I LOAD 的配置为:

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 15 0
adcCfg 2 0
adcbufCfg –1 1 1 0 1
低功率 0 0
profileCfg 0 77 10 130 0 0 0 2.5 1 384 4000 0 30
chirpCfg 0 5 0 0 0 0 0 15
frameCfg 0 5 64 0 384 100 1 0
低功率 0 0
guiMonitor –1 2 0 0 0 0 0
antGeometryCfg 1 0 1 1 1 2 1 3 0 2 0 3 0 4 0 5 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 0.5 0.8
cfarCfg –1 0 3 16 0 0 1 15 0 7 0 1
cfarCfg –1 1 3 16 0 0 1 15 0 7 0 1
压缩配置–1 1 0 0.5 8
intfMitigCfg –1 15 18
localMaxCfg –1 6 40
ddmPhaseShiftAntOrder 0 2 3 1.
天线 CalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
calibData 0 0 0
sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    雷达工具箱中预构建的开箱即用演示二进制文件基于 4.4.1.2 SDK 演示。 我建议您使用 4.4.1.2 SDK 中提供的配置。 CLI 命令中有更改、最新 SDK 中有改进、您正在使用的预编译二进制文件中缺少这些更改。

    注意:Radar Toolbox 中的开箱即用演示包含 SDK 演示的 CCS 工程规格。  

    此致、

    Samhitha