This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 使用问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530788/dca1000evm-dca1000evm-using-problems

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-STUDIO

工具/软件:

在 使用 OOB 演示和 DCA1000EVM CLI 应用程序进行 ADC 数据采集用户指南中

  (a)  安装 MATLAB 运行时库后没有找到 rawDataCaptureGUI_DCA1000CLI.exe。  (mcr_R2015aSP1_win32_installer.exe)

     请帮助确认从何处获取  rawDataCaptureGUI_DCA1000CLI.exe

  (b) 无法 从 mmwave_studio_04_03_01_00\mmWaveStudio\Scripts 中找到 DataCapturedemo_xWR.lua 文件

     现在将使用哪个 xxx.lua?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在 radar_toolbox_3_10_00_05\tools\tools Adc_Data_Capture_Tool_DCA1000_CLI.exe 中找到 rawDataCaptureGUI_DCA1000CLI.exe

    关于 (b)、我仍然需要您确认 DataCapturedemo_xWR.lua 在哪里、或者它被另一个 xxx.lua 取代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这款器件适用于什么器件? 您可以在 C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\tools\scripts\mmWaveStudio_lua_examples 中找到 6432 和 6844 LUA

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生。

      I 使用 6843AoP 和 6843-ISK。

          C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\tools\scripts\mmWaveStudio_lua_examples 下有 xWRL6844 和 xWRLx432 文件夹

      我找不到适合 6843 的版本。

      此致、

              C.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C.C.

    对于 6843、您将需要较旧版本的 mmWaveStudio (MMWAVE_Studio 02.01.01.00)。 您将看到用于第 1 代部件 (xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、 xWR6443)“进行编程。

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-STUDIO#downloads

    此致、

    Pedrorm