This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST-BSD:使用 SDK 和雷达工具套件运行可视化工具演示时遇到问题

Guru**** 2569115 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525585/iwrl1432boost-bsd-issues-running-visualizer-demos-using-sdk-and-radar-toolkit

器件型号:IWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件:AWRL1432BOOST-BSD

工具/软件:

MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00

radar_toolbox_3_10_00_05

Windows 规格如下

AWRL1432BOOST-BSD

您好:


我在使用任何演示时遇到问题 — 我将按照说明介绍如何使用 SDK 可视化工具、成功刷写电路板、当我尝试上传配置并执行以下两项操作之一:


1.  我收到一条错误消息,说“错误停止设备“



2.  配置加载,我在屏幕上得到一个图,但它是冻结的。   我尝试“重新开始评估“、启用/禁用数据记录、但不起作用。   一切都冻结、跟踪被禁用。   

我的理解是、上传配置后、我应该可以看到实时数据。   我也尝试了雷达工具箱中的工业可视化工具、我没有看到任何结果。   我怀疑我做的事情有问题、但需要一些建议

。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    刷写后是否将器件设置为功能模式? 您是否在更改模式后按下复位开关?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、我要在闪烁之前/之后仔细设置开关、然后根据屏幕上的说明点击“重置“。  BSD EVM 是否可能具有不同的开关配置?  在可视化工具中、我只看到 1432(无-BSD 扩展)的选项。   

    另外、我还要闪烁多普勒测距图像。  然后我应该将什么配置上传到设备(高性能,对象跟踪等…)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我已尝试运行 AWRL1432BOOST-BSD 评估用户指南中的可视化工具 — 下面是开关配置照片

    (:Applications_Visualizer<xmt-block1> Industrial_Visualizer</xmt-block>)</s> Industrial_Visualizer

    没有发生任何情况 — 我在 CLI 终端中看到没有从设备看到任何数据

    我正在使用下面的配置

    C:/ti/radar_toolbox_3_10_00_05/source/ti/examples/Industrial_and_Personal_Electronics devm/profiles/profile_120m_40mpsec_bsdevm_16tracks.cfg Bike_Radar

    我已经尝试了我能想到的每个 SOP 配置(主要是下面显示的配置)、我无法使该配置正常工作。   根据我运行它的时间、CLI 终端中出现以下两个问题:

    错误 1

    错误 2

    开关设置

    配置屏幕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?   希望尽快解决问题、以便能够运行演示。   我很有信心、我犯了 非常简单的错误、或者此电路板型号存在 SDK 问题。   请告知 — 我还向当地销售代表提出了请求,如果解决问题,我将通过他的团队发布解决方案。   谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试刷写这个二进制文件吗?

    MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL14xx-EVM

    配置:mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL14xx-evm\MotionDetect.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这不起作用。   我已经尝试过这种方法、但只是为了确保我再次尝试并记录了每一步。   请参阅随附的。   我在 2 台笔记本电脑上尝试了两个 EVMS。   我也尝试了雷达工具箱中的工业可视化工具、但没有运气。

    您能否在 TI 复制此设置并告诉我您是否遇到了同样的问题?   是否可以发布有关配置电路板和获取数据的步骤的视频?  

     

    e2e.ti.com/.../AWRL1432BOOSTBSD-issues.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处有任何更新?   您是否能够复制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您 是否在使用 ES2 芯片? 您能否发送设备映像以便我们查看标记?

    此外、有关开关设置、请尝试这样做。
    1.闪烁模式 — 所有开关均关闭。
    2,功能模式 — 仅限 S1.1。

    如果此设置和二进制文件不起作用、则您可能正在使用 ES1 器件。 共享器件映像后、我们就可以进行检查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1432 芯片标识如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。