This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612-Q1:传感器 — 内部论坛

Guru**** 2575445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530595/ldc1612-q1-sensors---internal-forum

部件号:LDC1612-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Denso 正在寻找汽车感应解决方案来检测车内辐射加热器的物体/人类接近情况。 如果有任何东西靠近加热器、它将关闭加热器以防止过热。

他们仍在研究不同检测技术的可行性、并对我们的电感式传感器提出了一些问题。 您能在下面帮助回答他们的问题吗?

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/295036/faq-inductive-sensing-faq---frequently-asked-questions?keyMatch=inductive+sensing&tisearch=universal_search&cf-support=TI+E2E%e2%84%a2+%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0

我看到了此常见问题解答、但请检查我的理解是否正确。

1. TI 感应传感器可以检测到什么物体? - 仅金属目标? Denso 想检测毛巾、电池、喷雾罐等东西

2. TI 感应传感器可以检测到的距离是多少? -  传感器线圈直径的 50%?

3.线圈设计有什么规则吗? Denso 希望以最低的高度设计线圈。

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muwei、

    1. 对于电感式传感器、目标不需要是金属的、但确实需要导电。
    2. 检查导电目标或没有目标的情况、最大距离约为感应线圈直径的 50%。
    3. 我们有一个用于线圈设计的基于电子表格的工具。 它可以从 此处或从任何电感式传感器产品页面下载。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的反馈。

    对于电感式传感器、目标不需要是金属的、但确实需要导电。

    我知道目标需要导电。 对于毛巾等不导电的人、您建议使用哪种传感方法 进行接近检测? 理想情况下、客户希望检测车辆中可能出现的任何物体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muwei、

    如果它符合您的总体要求、最好考虑超声波传感器。
    您可以在  TI.com 上的超声波传感器页面上找到有关它们的更多信息。

    此致、
    John