This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:使用测试数据进行静态干扰消除 DPU 验证时的 L2 存储器问题

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527686/awr6843-l2-memory-issue-while-using-test-data-for-static-clutter-removal-dpu-validation

器件型号:AWR6843

工具/软件:

我已 使用 AWR6843ISK+DCA 1000 卡捕获原始 ADC 数据、并存储在.bin 文件中。 考虑一下,我有同样的范围 FFT 输出。 我想验证此数据的静态干扰消除输出。 因此、我将使用 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\datapath\DPC\DPU\staticpacterproc\test\xwr68xx\下提供的测试代码。

案例 1:当我尝试向代码提供我的测试配置((3 个 Tx 天线、4 个 Rx 天线、54 个多普勒线性调频脉冲和 64 个距离区间)时、我收到了以下与 L2 内存相关的构建错误。  

案例 2:当我将测试配置修改为 ((3 个 Tx 天线、4 个 Rx 天线、54 个多普勒线性调频脉冲和 32 个距离频段) 以适应存储器并执行代码时。 我在 CCS 控制台中遇到以下错误。

请建议如何使用上面案例 1 中的配置继续使用我的测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。  请告诉我您是否可以构建和运行  C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\datapath\DPC\DPU\staticpapterproc\test\xwr68xx\的默认测试代码  

    对于以下测试用例、该测试默认可以运行。  您是否修改了列表并添加了测试方案?  

    TestConfiguration testConfigArray[TEST_NUM_OF_Scenarios]=

    /* TX ant RX ant DOP Chirp 运行容器*/
    3、4、16,128、
    3、4128、16、
    3、1256、32、
    3、1、16,256、
    2、4、32、64、
    2、4、16,128、
    2、2、32,128、
    2、1、64、64、
    1、1256、64、
    1、1、32,256、
    /* 2 个多普勒线性调频脉冲数的非能量*/
    3、4130、16、
    2、2、34,128、
    1、1250、64
    };

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    是的、我可以构建并运行默认测试代码。 我已经注释了默认测试场景、并给出了我的测试用例场景、如下所示:

    #define TEST_NUM_OF_ASICATION 1.
    TestConfiguration testConfigArray[TEST_NUM_OF_Scenarios]=

    ///* TX ant RX ant DOP Chirp 运行容器*/
    3、4、54、 64
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该错误消息指示某些内存分配问题。   

    请给我们几天时间来回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否对此问题进行了任何更新?

    此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我看到 L2 ram 正在溢出。 您可以尝试将某些部分卸载到 DSS_L3 吗?

    此致、

    Ajay