This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:核心材料

Guru**** 2575435 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421, TIDA-010237, DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530367/drv421-core-material

部件号:DRV421
主题中讨论的其他器件: TIDA-010237DRV411

工具/软件:

尊敬的专家:

DRV421 的核心材料是什么? 您能否帮助提供 Core 的详细规格?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望使用 DRV421 测试 4 个–100mA 直流电流。 您有一些参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我们没有参考设计、因为这非常具有挑战性。  核心是客户需要设计的材料。  这篇文章详细介绍了为什么这会成为 DRV421 面临的挑战。  通常、对于低电流、我不建议使用该器件。   

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1019111/drv421-residual-current-detector-application-regarding-the-fluxgate-sensor-front-end-offset

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    您能否推荐适用于 4 –100mA 直流电流检测的器件和解决方案? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    Javier 因出差不在办公室、因此他的回复会延迟。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    我假设这用于 RCD 或类似工具、需要电压隔离。  如果  您没有我推荐的器件、但这个 www.ti.com/.../TIDA-010237 参考设计可能是您需要的。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    我的客户是 Unitrend、EE 是钳表、与 Fluke 772/773 类似(环表| Fluke 772 Milliamp Process 4 20mA 钳表| Fluke)。 您认为 DRV421 或 TIDA-010237 适用于钳表吗? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    Javier 目前从事国际商务旅行。 因此、他的答复将被推迟。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    DRV421 无法使用、因为要获得所需增益、以及使用钳位方法获得所需的空气间隙可能是一项挑战。  我重点介绍的另一种方法也不起作用、因为磁芯会有空气间隙、这会导致饱和变得更加困难。   

    目前、我们没有可用于此目的的工具。  我认为上面提到的器件有一个带磁芯的霍尔传感器、并对增益和失调电压进行了大量校准、这将影响机械变化和霍尔传感器变化(包括失调电压)。  他们的工作方式可能与 DRV411 类似、但我们的器件旨在用于更大的电流。  因此、失调电压误差可能非常大、以至于需要进行补偿。  DRV411 使用外部霍尔传感器、由于具有来自和外部霍尔的放置能力、因此增益更大。  同样、此方法上的失调电压将大于尝试测量的失调电压。  他们需要一些校准和补偿、才能使其适用于所有变化。  我不知道 Fluke 是如何处理这种变化的。

    此致、

    Javier