This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:20GHz 级联同步信号长度

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528239/mmwcas-rf-evm-20ghz-cascading-synchronization-signals-length

部件号:MMWCAS-RF-EVM

工具/软件:

尊敬的先生:

AWR1 引脚 B15 至 AWR1 和 2 引脚 B1、长度为 5888.927mil。

AWR1 引脚 D1 至 AWR3 和 4 引脚 B1、长度为 6100.445mil。

为什么它们的长度不相等? 如何确保 20GHz 同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:  

    由于同步信号通过电路板上的不同 Wilkinson 分离器路径路由、因此预计会出现长度不匹配。 为了确保 20GHz 同步、相位对齐(不仅是长度)至关重要、这是通过分离器仿真和调优来处理的、确保总体延迟不匹配在 20GHz 时可接受的相位误差裕度内。 以下是一个类似的主题、您可能会发现另一个客户对该主题很有用。  AWR2243:用于级联雷达的 Wilkinson Divider -传感器论坛 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  

    此致、

    Aydin