This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:AWRL1432:如果雷达应用软件中的线性调频脉冲参数与工厂校准过程中的线性调频脉冲参数、距离偏置和 RX 相位补偿?μ s 不同、会发生什么情况

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531723/awrl1432boost-bsd-awrl1432-what-happens-if-the-chirp-parameters-in-radar-application-software-differ-from-the-chirp-parameters-in-the-process-of-factory-calibration-range-bias-and-rx-phase-compensation

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD

工具/软件:

您好、 TI 专家、

如标题中所述、下表列出了两个线性调频脉冲参数。

请帮助阐明是否需要重新执行工厂校准、距离偏置和 RX 相位补偿、以处理线性调频脉冲参数与雷达应用软件所用参数之间不可接受的差异。

工厂校准过程中的线性调频脉冲参数、范围偏置和 RX 相位补偿
雷达应用软件中的线性调频脉冲参数
ChirpRfFreqStart
76
76
chirpSlope
23
15.4.
ChirpRampEndTime
26
26
 
calRfFreq
95.136.
88.8128
请参考 mmwDemo_factoryCal
载波频率 (Fc)
76.304.
76.211.
请参阅 mmWaveSensingEstimator

谢谢。

此致、

Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无需再次执行校准。

    谢谢你
    Cesar