Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
最近、我开始使用适用于 AWR2944EVM 的 SDK 从数据后处理过渡到使用实时板载固件。 但是、我目前在使用 Code Composer Studio (CCS) 设置时遇到了一些问题。 以下是我尝试过的两种配置:
- 我使用“现有代码“创建了一个新的 C/C++工程、并导入了以下目录:
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw。 通过这种设置、我可以成功编译工程、因为 makefile 位于此目录中。- 问题是这样 CCS 不会自动包含必要的路径/导入、因此所有打开的.c 文件都显示许多错误。 这些范围从缺少的标准标头(如 stdlib.h)到特定于工程的包含。 第一个屏幕截图中说明了这一点。
- 我导入了两个 CCS 工程“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\dss\out_of_box_2944_dss“以及“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_project 丢失、且.exc\micro_ext_dss_exc\micro_exc\micro_now 文件已丢失、且安装.bl\micro_h\micro_exc04_hdss_h\micro_h\micro_now
- 。 这里的问题是我无法将工程作为我已成功使用的 makefile 来编译已使用目录的上游 请看下第二个屏幕截图。
所以我有两种不同的设置、但没有一种真正起作用。 您能否指导我正确地将 CCS 与 SDK 演示工程结合使用、以便顺利开始使用嵌入式代码?
顺便说一下、我如何使用第一个设置构建工程: e2e.ti.com/.../awr2944evm-failing-to-set-environment-setenv-bat-before-building-project-in-ccs
感谢您的支持、
标记