This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:降低功耗并避免高架人员计数项目的高温

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531397/iwr6843aop-decreasing-power-and-avoid-hot-temperature-for-overhead-people-count-project

器件型号:IWR6843AOP
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好专家、

   我使用 TI 解决方案已有 5 年。 现在、我 在使用新的 IWR6843AOP ES2.0 应用开销人员计数工程时遇到了一个问题。 运行温度对 88°C 而言高达 4 小时。 我在规格文件“  –结温范围的工作条件:–40°C 至 105°C “中找到。   我们将传感器放入一个小的有限塑料盒中、并具有小的 PCBA

我的问题:

1.所以它可以很好的长时间运行,对吗?

2.在这样的  人员计数和跟踪项目中, 如果我们做一些 低功耗功能实现 (xWR6843_GP) Low_Power_Modes 的操作,人员计数和跟踪数据的 gtrack 是否会每隔一段时间或一段时间丢失?

3、是否有其他建议说温度上升退化?

BR

Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. IWR6843 只要其温度保持在工作条件内、就可以运行很长时间。

    2.即使实现了低功耗模式,您仍应能够跟踪人员。

    3.见这里: https://www.ti.com/lit/an/swra672/swra672.pdf?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

      好的。  我们将在我们的环境中试用它。  

    非常感谢!  BR