This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:范围计算

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527944/iwrl6432aopevm-range-calculation

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题:IWRL6432AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

使用雷达配置时、我想估算距离和 RC。 由于这不是由“Advanced(高级)“选项卡中的毫米波传感估算器计算得出的、因此我想通过 swra553a.pdf 中给出的公式自行计算得出。

我花了一些时间来获得所需值、但没有在数据表中找到所有这些值。 对于 (Pt * GTX)、我假设 IWRL6432AOP 数据表中有 17dBm。 这是正确的吗?

但我没有找到 GRX 和 NF 的值。 计算时必须使用什么值?

非常感谢您的帮助

向彼得致敬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    EIRP(有效全向辐射功率)包括天线增益和损耗、因此是正确的、在没有回退的情况下、17dBm 占 Gt。

    同样、EINF(有效全向噪声系数)考虑了接收器增益以及噪声系数和损耗。

    数据表(射频规格)上表中引用的数字可以直接用于链路预算计算。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarmendu:

    非常感谢您的帮助。

    对于我来说、EINF 的要点不是很清楚。 插入 EINF 时、应将哪个参数插入?

    您是否愿意用正确的公式帮助我?

    非常感谢您的帮助

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您可以输入 EINF 编号来代替 NF。 指定 EINF 值以便它可以在链路预算中应用、以代替噪声系数 (NF)

    谢谢、

    Swarnendu