This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:无法重建自动门项目

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529621/iwr6843isk-ods-can-not-rebuild-automated-doors-project

部件号:IWR6843ISK-ODS

工具/软件:

您好:

我下载了 自动门 中的工程 Radar Toolbox 、并按照用户指南中的说明进行操作。 但是、我在中遇到了问题 工程重新编译 、如下面的屏幕截图所示:



的版本 毫米波 SDK 支持 03_05_00_04
的版本 Radar Toolbox 为: 3_10_00_05

如何解决此问题?

如有任何建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    工程是否仍会构建? 两个警告不会阻止这种情况发生。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    很抱歉晚才回复。 重建工程后、ODS 文件夹中确实会出现一个 bin 文件。 但是、整个 ODS 文件夹看起来不是活动的(该文件夹显示为灰色)。 这是否意味着该工程已成功构建?

    此致、

    Haoyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以尝试刷写设备上的.bin 吗?

    好极了

    Nate