This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:当 IWR6843ISK 电路板旋转 180 度时有关点云结果的查询

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531275/iwr6843isk-inquiry-regarding-point-cloud-results-when-iwr6843isk-board-is-rotated-180-degrees

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

你好。

我有一个关于 IWR6843ISK 天线板的方向的问题。

如附图所示:

  • 情形 1 :该板以其默认方向安装。

  • 情形 2 :板已旋转 负 180 度 从默认方向开始。

我们目前正在设计集成了 IWR6843ISK 的机械外壳、由于结构、将按所示安装电路板 情形 2

在本例中、当我们运行时 远距离人员检测 项目、
我们可以预期与案例 1 相同的点云结果吗

或者、由于坐标系统或天线方向的变化、180 度电路板旋转是否会导致不同的点云输出?

提前感谢您的支持。

此致、
金在勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您应该能够在两个方向上实现相对一致的结果。 它们会因天线辐射方向图而略有不同、但差异不大。 您还需要在后处理中相应地旋转点云。  

    此致、

    Nate