This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:将本地可视化工具用于个人配置文件(远距离应用)

Guru**** 2613425 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525325/awr2944evm-using-local-visualizer-for-a-personal-configuration-file-a-long-range-application

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR2944

工具/软件:

您好、  

之后、我能够使用我的特定.cfg 文件运行基于网络的可视化工具(旨在利用) 远距离应用 )、我想使用本地 python 可视化工具执行相同操作 — 以便能够在实验室外进行测试(是否完全可以?)。

我将列出我已完成的步骤:

1.使用 Uniflash、我成功地将以下文件刷写到 2944EVM:

- SBL (mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \tools\awr2944\sbl_qspi.release.tiimage)  

-应用程序映像 (mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \ti\demo\awr2944\mmw\awr2944_mmw_demoDDm.appimage)

2. 我很惊讶 \radar_toolbox_3_10_00_05\tools\visualizers\gui_main_py 可视 Automotive_Visualiser 化工具

3.我能够通过 COM 端口成功连接可视化工具。

现在、我不知道此应用适合哪个.cfg 文件。 -当我加载用于联机可视化工具的一个时,我得到了以下输出:

“错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效“

所以,我想念一些东西。 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享运行 python 可视化工具所遵循的步骤?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 Python 中调试通信协议、发现了几个错误。 现在、我 确定配置已加载到芯片、芯片开始工作。

    配置文件中提供的官方配置时、我会执行以下操作  

     profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDMA_awr2944_highRange.cfg 、我开始看到数据更新。 (我选择了“演示“ “AWR2944 物体检测“ )。

    但当我加载我的配置时 在 Web 可视化工具中工作正常 在这里我看不到任何数字的更新。

    我的配置为:

    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 15 0
    adcCfg 2 0
    adcbufCfg –1 1 1 0 1
    低功率 0 0
    profileCfg 0 77 10 190 0 0 0 1.5 1 384 2500 0 30
    chirpCfg 0 5 0 0 0 0 0 15
    frameCfg 0 5 64  0 834 100 1 0
    低功率 0 0
    guiMonitor –1 0 0 0 0 1 0
    antGeometryCfg 1 0 1 1 1 2 1 3 0 2 0 3 0 4 0 5 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 0.5 0.8
    cfarCfg –1 0 3 16 0 0 1 15 0 7 0 1
    cfarCfg –1 1 3 16 0 0 1 15 0 7 0 1
    压缩配置–1 1 0 0.5 8
    intfMitigCfg –1 15 18
    localMaxCfg –1 6 40
    ddmPhaseShiftAntOrder 0 2 3 1.
    天线 CalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
    MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
    calibData 0 0 0
    sensorStart

    我的配置无法在 locan python 基础可视化工具中正常工作的原因是什么?我应该更改什么以使其在该可视化工具中正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的步骤是: 1. 定义 COM 端口并进行连接。 2.停止传感器。 3.选择 cfg 文件。 4.加载 cfg 文件并启动传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    您使用的是哪个版本的 SDK?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    感谢您提请我注意此问题。 让我检查一下、然后在一周内回复您。 同时、您可以使用演示可视化工具而不是 python 可视化工具。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    Python 可视化工具没有问题。 我注意到在 guiMonitor CLI 命令中禁用了检测到的物体传输。

    您可以使用以下 CLI 命令“guiMonitor –1 2 0 0 0 0“以 通过 UART 传输对象数据。

    即使使用演示可视化工具、您也不会观察到显示检测的图(即具有物体 x、y、z 坐标的 3D 图)。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:

    感谢你的帮助。

    是的、guiMonitor 定义错误、这有所帮助。

    现在、还有一个相关问题:

    当我按照 SDK 中的说明从以下位置加载固件时:

    mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \ti\demo\awr2944\mmw\awr2944_mmw_demoDDm.appimag

    本地 python 可视化工具 (radar_toolbox_3_10_00_05\tools\visualizers\visualizers\visualizer Automotive_Visualiser) 工作、

    但是、如果我从 Radar Toolbox 中加载 appimag:

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\prebuilt_binaries\out_of_box_2944.appimage Out_Of_Box_Demo

    配置的负载是堆叠的(通常在 CFAR 配置下)。 出什么问题了?

    正如我之前所写的、我使用了最新的 SDK mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01、因此 SBL 仍然取自相同的位置:

    -  SBL  (mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \tools\awr2944\sbl_qspi.release.tiimage)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    您可以针对该问题创建新的 E2E 吗、因为这是一个新问题?

    此致、

    Samhitha